Skip to Contents


Home > 产品信息首页 > 产品分类 > 带防止保持架错位机构的交叉滚柱导轨 VRG

带防止保持架错位机构的交叉滚柱导轨 VRG【新产品信息】

2021年9月22日

 从9月22日开始,THK的VRG开始接单。该产品在传统的交叉滚柱导轨上,采用了防止保持架错位的机构。

 通过精密的滚柱交互式的垂直组装在保持架上,保持架在90°V形槽滚动面上作有限运动,可以获得高精度且轻快的运动。THK特有的齿条&小齿轮机构,可以防止保持架移位,在轻盈流畅的运动中增加稳定性的优势。

 无滚动体循环的有限行程交叉滚柱导轨受设备驱动带来的振动、惯性力、冲击等影响可能会发生保持器错位。保持器错位会带来滑动阻力、行程的大幅变化,甚至有可能导致设备故障。 VRG型具有防止保持架错位机构,抑制交叉滚柱导轨特有的保持架错位问题同时,实现顺畅稳定的连续动作,有利于设备的长寿命。

 "VRG"是用于半导体和电子元件制造设备和光学测量仪器的理想产品。除了OA器械周边器械设备的传统需求外,我们预计使用用途还会扩大。

该产品是我们根据客户反馈的使用需求开发出来的新产品。THK将继续开发和提供满足广泛领域需求的产品。

特长

防止保持架错位的齿条&小齿轮机构

 

使用THK的特有齿条&小齿轮机构防止保持架错位实现稳定的运动。

 

轻快顺畅的运动

通过精密的滚柱交互式的垂直组装在保持架上,保持架在90°V形槽滚动面上作有限运动(无滚动体的循环运动),因此可以获得轻快顺畅的运动,适用于需要微小进给的场合。

 

长寿命、高刚性


             两列平行的 "VRG型"。

通过组装两排平行的 "VRG型",可以承受来自四个方向的载荷。装配时,滚柱通过间隙调整螺栓施加预压,因此可以作为高刚性的直线运动导向。此外,在保持架中形成的滚柱(油库)与滚子有表面接触,因此能更好地保持润滑剂,从而减少金属与金属之间的磨损,延长使用寿命。

 

安装尺寸互换

安装尺寸与现有交叉滚柱导轨相同。

×