守护生命
从医药直至安全领域内保护人们生命的可靠技术
THK 帮助保护生命和财产的方法有很多。我们的产品像医生的眼睛、护理人员的手和脚,甚至像您自己家中的基本设施一样。开发满足此类需求的技术是 THK 的任务之一。
CT 扫描仪
THK 的LM滚动导轨用于 CT 扫描仪和 X 光机的控制部分,这类设备可对患者的颅腔和体内进行诊断,帮助医务人员做出准确的判断。除了其自身的丰富功能以外,我们的 LM滚动导轨还操作平滑、安静,这有助于使患者在诊断过程中感到更舒适。
![CT 扫描仪](./sites/default/files/thkcom/images/ja/company/about_thk/technology/medical_01.jpg)
站台门
在日本和其他地方,许多新式运输系统和地铁站中均安装有 站台门。可以毫不夸张地说,通过自动操作或无需列车员操作所实现的运输人力节省,在很大程度上取决于这些可保障乘客安全的站台门的使用。即使是在空间非常有限的地方,我们的 LM滚动导轨也可以使门平滑地运动和可靠地滑动
![站台门](./sites/default/files/thkcom/images/ja/company/about_thk/technology/home_door.jpg)
减震技术
为保护人类生命和财产免受地震的危害,建筑和房屋长久以来一直使用抗震设计。不过,现在可以代之使用 地震隔离装置这种减震技术。此类装置可以减轻地震造成的运动,而不是提供抗震能力。THK 的地震隔离 LM滚动导轨可以用于从摩天大楼到独居别墅的各种建筑物中,我们将一如继往地开发更有效、更适用的此类技术。
![](./sites/default/files/thkcom/images/ja/company/about_thk/medical/clb_rdt.jpg)